This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01362:增加最大 RPM

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8313EVM, TIDA-01362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/828078/tida-01362-increase-max-rpm

器件型号:TIDA-01362
主题中讨论的其他器件:DRV8313EVM

大家好、

根据 TIDA-01362固件示例、我的客户正在使用 DRV8313EVM 驱动17HC2005N 模块步进电机。 它们使用24V 电源。 初始结果看起来不错、但在以"高速"(450 RPM)驱动电机时遇到问题。 您能否建议进行任何必要的更改、以便能够以450 RPM 的转速驱动它?

谢谢、
Antonio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    客户能够达到的 RPM 是多少?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     它们的转速最高可达166 RPM。

    此致、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    电机被列为每转1.2度或300次咔嗒声。 这意味着电机在166RPM 时以~830Hz 的电频率运行。  

    当电机以166RPM 转速运转时、客户使用多大的频率驱动电机?

    电机是否已加载?

    系统使用了多少电流?

    它们是否缓慢加速电机?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    以下是请求客户提供的信息:

    -当电机以166RPM 的转速运转时、客户使用哪种频率驱动电机?
    答:PWM 设置为100kHz。 阶跃设置为5kHz。


    -电机是否已加载?
    答:不是。


    -系统使用了多少电流?
    A:~120mA


    -它们是否缓慢加速电机?
    答:我们不是。

    此致、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    我建议缓慢启动电机、然后逐渐增加 RPM、以查看您是否可以获得高于166 RPM 的任何转速。

    此致、

    -Adam