请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01606 您好、香榭丽舍
我的一位客户希望参考 TIDA-01606、了解单相并网逆变器。 以下是有关它的一些问题。
Q1)本参考设计的用户指南提供了 LCL 滤波器设计指南。 我认为 LCL 滤波器中的所有公式 都可以用于单相逆变 器、只需将系数 sqrt (3)更改为 sqrt (2)即可。 正确吗? 如果不是、您会给我一些建议吗?
Q2)如果此拓扑可用于 双向模式下的电池充电、则当电网侧的继电器打开时、浪涌电流将通过 SiC 的体二极管从电网流向高压电容器。 在这种情况下、您是否需要浪涌电流保护电路?
谢谢、
Steve