请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00792 您好;
我们使用的是 STM32L4x 评估板、需要将 SMBC 和 SMBD 连接到 TIDA-00792。 我在原理图中注意到、CN3.7上的 SMB"GND"位于检测电阻器之后。 我不清楚是否会出现任何问题、因为这两个 EVM 不会共用一个通用 VSS? 这是可以的吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好;
我们使用的是 STM32L4x 评估板、需要将 SMBC 和 SMBD 连接到 TIDA-00792。 我在原理图中注意到、CN3.7上的 SMB"GND"位于检测电阻器之后。 我不清楚是否会出现任何问题、因为这两个 EVM 不会共用一个通用 VSS? 这是可以的吗?
谢谢。