This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01410:TIDA-01410

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01410, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/827837/tida-01410-tida-01410

器件型号:TIDA-01410
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

给 TI 应用工程师、

我无法使 TIDA-01410正常工作。  

首先、我下载了光绘文件并制造了 PCB/填充了电路板。 我使用 USB2ANY 作为接口、并更新了固件。 我尝试在其中一个 RFout 端口上锁定几个测试频率、但输出似乎未锁定。 请注意、我使用的是信号发生器输出、而不是安装晶体振荡器的外部电路板(不确定这是不是原因)。 另外、成功下载后两个 LED LD 指示灯都未亮起。 我在频谱分析仪上捕获了几个输出、请参阅以下内容:

TICS Pro 软件上的理想频率配置= 400MHz

2. TICS Pro 软件上的理想频率配置= 600MHz

我能否就如何/在哪里调试或在哪里查找调试材料提供任何指导?  

谢谢、

小本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西门市

    我没有任何调试材料、但下面介绍了我将如何开始:

    1.建立通信

    尝试为电路板加电和断电、并确保 SPI 通信工作正常。  板上有 DIP 开关、因此请确保您可以上下为 PLL 供电。  这样做后、将一个 PLL 完全断电、并尝试一次调试一个 PLL。  您还可以在进行编程之前考虑切换 RESET 位、以查看这是否有用。

    2. 执行 此操作时,请确保输入基准有效。  信号发生器可以正常工作、但如果它是低频正弦波、请注意、您不需要太低的压摆率。  在该电路板上、输入基准是分离的、因此 PLL 的功率更低。  对于启动器、我将从100MHz 的信号开始、 可能是+6dBm 至+8dBm 的功率。

    3. 如果您可以与器件通信并且输入基准看起来是 valild、则查找校准问题。  设置 CAL_CLK_DIV=7 (最高设置)以查看问题是否出在这里。  不要忘记切换 FCAL_EN 以校准 VCO。  确保 OUT_MUTE=0以确保有一个要调试的输出。  此外、您还可以强制使用 VCO 内核和 CAPCODE、因此您可能需要尝试使用此功能来帮助调试任何硬件问题。

    此致、

    Dean