This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:请修复非 Chrome 的 WebBench

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/827930/webench-tools-please-fix-webbench-for-not-chrome

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI:

我希望您也相信一个不应由一家公司经营的开放互联网。 我认为"尝试 Google Chrome 以获得更好的体验。" 对于2019年的100B 公司而言、这是一个不可接受的句子

另请访问: www.theverge.com/.../google-chrome-only-sites-internet-explorer-6-web-standards

如果您可以使 WebBench 与开放的 Web 标准兼容而不是设计单个浏览器、那将会非常棒。

谢谢、

Joris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joris:

    感谢您的反馈。 我们同意您的意见、即让 WEBENCH 与开放的 Web 标准兼容、并确保它适用于所有主要浏览器。

    WEBENCH 并非专为 Chrome 浏览器而设计-它也可用于其他浏览器、如 Firefox 和 IE10。 团队会在其他浏览器上测试该工具、以确保所有基本功能均按预期工作-但在 工具开发过程中、Chrome 用作首选平台、因此在 Chrome 中进行了更全面的测试、因此建议这样做。

    如果您发现与其他浏览器的任何主要兼容性问题 -请随时向我们报告、我们将对此进行研究。

    此致、

    Srikanth Pam

    在线设计工具