This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28630:simplis

Guru**** 2656155 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28630, UCC28704, UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826609/tina-spice-ucc28630-simplis

器件型号:UCC28630
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28704UCC28710

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

在哪里可以下载控制器的 simplis 模型

谢谢

Murali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    此控制器不存在 simplis 模型。 不过、我们确实拥有 Mathcad/Excel 设计计算器以及 Webench、用于生成 UCC28630设计。 这些资源可从以下页面获得:http://www.ti.com/product/UCC28630/toolssoftware

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在另外三个关于这个主题的报告中了解到、有一个 SIMPLIS 模型可用。

    我已经在使用这些工具、但该器件没有仿真、而且我的使用范围不在 EVM 的范围内。 应用至关重要、需要进行全面分析

    作为替代方案、我们可以为 UCC28704使用 SPICE 模型吗? 我们可能需要执行什么操作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    很抱歉、Arash 对前一个 E2E 主题的回答不正确。 此控制器不提供 simplis 模型。 UCC28704是一款 DCM 反激式控制器、使用与 UCC28630不同的控制律运行。 您能否分享有关您的应用的详细信息? 也许我可以为您的设计推荐一个具有仿真工具的替代控制器。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    70Vac 至308V AC 三相

    900至2400Hz、

    33V 2A、输出

    调节1.5%的负载和线路电压从10%调整为90%

    隔离式- 无光耦合器反馈、

     效率>85%

    适用于0.6A 和3.5A (峰值7A、100ms)的类似设计

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    感谢您提供更多信息。 UCC28710可能是您的应用的一个选项。 这是初级侧调节 DCM 反激式控制器。 我没有与您的规格类似的参考设计、但我们确实提供了使用此控制器的示例设计、该控制器的功率高达200W、这非常接近您的231W 峰值负载要求:http://www.ti.com/tool/PMP10816。 在此设计中、稳压性能接近1%。 我还想提一下、PSpice 和 TINA 模型都可用于 UCC28710。 可在此页面上找到这些模型:

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我不知道我是怎么错过这个控制器的。 我认为这应该适合我的应用。

    我们是否有适用于此控制器设计的 Mathcad 文件。

    感谢你的帮助

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    我们没有 Mathcad 计算器、但我们有 Excel 计算器。 该计算器可在以下页面的底部找到:http://www.ti.com/product/UCC28710/toolssoftware

    此致、

    本·洛夫