This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00449:最大值和最小值 使用大容量充电器时 BMS 的输入规格

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826765/tida-00449-max-and-min-input-specifications-for-bms-while-using-bulk-charger

器件型号:TIDA-00449

您好!

提及充电器侧(P-)和负载侧(电池组) BMS 的最大和最小输入电压和电流截止值。 在充电(42V 和5A)时、是否有任何方法为我们的应用对 IC 进行编程。  

我们使用的是10s4p 锂离子电池组。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

     我认为您所指的是 TIDA-00449、而不是-00499、是这样吗?  

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00449 

    请提供建议。

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我弄错了。
    适用于 TIDA-00449。

    谢谢、您能给出答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    我更改了开机自检中的部件号、来自电池充电器组的人员将作出响应。

    感谢您使用 E2E。

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    TIDA-00449可监控充电电流并将数据发送到 MCU 以实现充电电流保护。 而不能控制充电电流。 对于保护阈值和延迟、您可以通过固件更改它们。  

    此致、

    Ryan