This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:了解 TIDA-01093原理图、U8引脚6电压

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826778/tida-01093-tida-01093-schematic-understanding-u8-pin-6-voltage

器件型号:TIDA-01093

尊敬的德克萨斯州/所有人:

我对 TIDA-010193 U8芯片针脚6 'TS1'有疑问,请帮助了解按下开关'1'时 U8针脚6处的电压。

该引脚"TS!"的限制 为5Vdc、如数据表所示。

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德州仪器 和团队成员:

    我对 TIDA-010193 U8芯片针脚6 'TS1'有疑问,请帮助了解按下开关'1'时 U8针脚6处的电压。

    该引脚"TS!"的限制 为5Vdc、如数据表所示。

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    按下 S1后、电芯1电压由 R57、D17和热敏电阻进行分压、到 Q18栅极的电压应使其导通、从而使 Q51导通。

    在 Q51导通的情况下、Q49的源极将比电池11电压低大约2V。  D58可能会将另一个0.5V 电压降至 TS1引脚(U8引脚6)。  因此、如果电池电压为3V U8、则可能无法启动。  考虑电池的工作范围、您可能需要为 D58选择肖特基二极管、并为 Q51选择较低的 Vgsth FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    2Vdc 的电压是如何@ Q49和 Q51的源的? 即使存在2Vdc,漏极电压也应@ Q49的源极,等于大约80Vdc。

    如果我考虑2VDC @ D58,@ TS1引脚[U8-PIN-6电压将仅为0.25,因为1.25仅下降@ D58,2-1.25 = 0.25VDC,该电压是否将用于检测唤醒信号?

     D55何时处于活动状态?

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    上面提到的2V 是 Q49在 Vgsth 范围内的值。  如果 BAT+和 Q49的漏极为80V、则 GND_U 约为40V、C11约为44V。  在您喜爱的电子参考中查看源极跟随器或共漏极放大器。  Q49源电压大约为42V 或比 GND_U 高2V、如果 Q51在 D58二极管压降后导通、则足以引导 U8。  一旦电容器充电、D58将具有很小的电流、可能会下降0.5V 或0.6V。

    当 Q18导通时、D55将激活。  R63将限制路径中的电流、Q18的 Vgsth 典型值为1.7V、流过 R130的电流约为515uA、因此 D55将传导大部分电流、R130中的电流约为13V/6.2M = 2.2uA。