This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:TIDA-01093原理图中0.001 Ω 电阻时的压降是多少?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/827501/tida-01093-what-is-the-voltage-drop-at-0-001-ohm-resitance-in-tida-01093-schematic

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件:BQ76940

大家好、

在 TIDA-01093中、0.001Ohm 电阻器上的压降是多少? 该值提供给 AFE BQ76940引脚的 SRP 和 SRN。

此外、AFE 的 SRP 和 SRN 上的电压也有限制。

谢谢、

此致、

Prathamesh Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、

    1m Ω 的感应电阻器将在电池组中提供1mV/A 的电流。  因此、10A 给出10mV、30A 给出30mV。  选择电阻器以使电压保持在 IC 测量和保护级别的范围内、选择允许电阻器中功率的额定功率和热设计、并为适合该设计的电流设置保护阈值。

    如您所注意到的、BQ76940在 SRP 和 SRN 引脚上具有绝对最大限制、如果您预计瞬变可能超过这些限制、则可能需要保护输入免受瞬变影响。  请参阅  http://www.ti.com/lit/pdf/slua749 图22至24。