This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30522:计算泄放电阻器 R102和 R103

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826986/pmp30522-bleeder-resistor-r102-and-r103-calculation

器件型号:PMP30522
主题中讨论的其他器件:UCC256301

您好!

 请解释为 X 电容器放电计算 R102和 R103 (泄放电阻器)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veeramani、

    我们有四个版本的 UCC25630-x;其中两个版本集成了 X 类电容器放电功能、而我选择的那个版本(由于不同的 UVLO 阈值)没有该功能。 因此、我添加了泄放电阻器。 这些电阻器只是占位符。 UCC256301数据表中介绍了正确的计算方法、其中说明:

    --------------------------------------------------------------------

    MΩ 100nF 的电容、必须并联一个最大值为10k Ω 的放电阻器。 MΩ 典型电容为330nF 的典型60W 至100W 电源、这需要3 k Ω 的放电电阻。 在230V 标称高压线路上、这些电阻器消耗17.63mW 的持续功率损耗。 因此、有必要找到使用开关放电路径对 X 电容器放电的替代方法、以避免静态持续损耗。 有关 X 电容器放电的标准有多种。 IEC60950和 IEC60065要求放电时间常数小于1s;IEC62368要求在断开交流电源2秒后、x 电容器上的剩余电压小于60V (对于300nF 或更高的电容)。 UCC256301 μF 有源放电方案来支持高达5 μ F 的 X 电容器快速放电。

    --------------------------------------------------------------------

    现在、当我们考虑剩余电压为60V 时、将在1秒后达到该值、根据 RC 放电定律、我们可以:

    Rleak =(-1)/(((C1+C2)*(Ln (1-60V/Vin_max_peak))、其中 Vin_max_peak 为180V (127VAC * sqr (2))。

    这样、泄放电阻器应该为1.233 MOhm。

    此致、

    Roberto