This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01495:欠压保护分压器计算

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01495, UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/827166/tida-01495-brownout-protection-voltage-divider-calculation

器件型号:TIDA-01495
主题中讨论的其他器件: UCC28063

您好!

我在 TIDA-01495中有两个问题

 1.对于70VAC 的最小输入交流电压范围、建议将分压器连接到 UCC28063的 VINAC 引脚。

 2.该设计是否适用于交流和直流输入? 如果需要进行任何更改、请建议。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 ucc28063数据表第20页的以下公式计算分压器电阻。 我不知道您需要的导通电压。

    2.理论上,它适用于直流输入。 交流输入为85V 至265V。 请确保您的直流输入小于374V。

    此致

    Huixin