This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00449:充电时 BMS 的最大和最小输入

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826968/tida-00449-maximum-and-minimum-input-to-bms-while-charging

器件型号:TIDA-00449

您好!

这与 TIDA-00449 BMS 有关。
通过 BMS (例如 通过 PACK-端子)、BMS (TIDA-00449)允许的最小和最大电流是多少?
例如、可以使用电流为9A 或电流为3A 的42V 充电器吗?

BMS 是否允许任何电流为电池组充电、或者是否有任何方法对 IC 进行编程、从而满足我们的应用需求(快速充电9A 或正常充电4A)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    TIDA-00449未集成充电器电流控制功能、电流限制基于充电器。 请参阅 TIDA-00449设计指南中的"2.Design Features"。 因此、42V/9A 或42V/3A 都适用于 TIDA-00449。 并且在固件中处理充电电流保护、您可以根据系统确定阈值。  

    关于最大充电和放电电流、50A 是最大值。

    此致、

    Ryan