This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 软件工具不适用于 ADS131A04EVM

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/827090/software-tool-does-not-work-with-ads131a04evm

主题中讨论的其他器件:ADS131A04EVMADS1261EVM

您好!

我将 Windows10与.Net Framework (Vers.4.7.2)配合使用、并且在连接硬件时遇到问题。

首先、我安装 了 DELTASIGMAEVAL-GUI-installer.exe、之后、我安装 了 ADS131A04-dvcpkg.exe。 所有驱动程序似乎都正常,并且已成功安装通用大容量设备驱动程序。

当我打开第一个 Delta-Sigma ADC EVAL 工具时、它会打开、但如果我连接硬件->未找到连接(图1)

当我 在连接硬件->硬件连接后打开 Δ-Σ ADC EVAL 工具时、屏幕上不显示地址或寄存器名称(图像2、3)

请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haimo、


    我认为问题是软件无法找到设备包的安装。 如果您没有安装器件包(您说已经安装)、您会看到这种情况。 但是、另一种可能是、Delta Sigma 评估软件的安装是由一个用户安装的、而该软件包是由另一个用户安装的;或者该设备软件包没有使用管理员帐户安装。

    无论如何,在以下链接中提供了有关此问题的有用帖子:


    该链接介绍了 ADS1261EVM 的此问题、但也适用于 ADS131A04EVM。

    通读该帖子并按照说明操作、您应该能够使 ADS131A04EVM 正常工作。


    吴约瑟