This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00067:它可以在12V 直流线路中工作吗? 是否有任何参考/信息?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826809/tida-00067-can-it-work-in-a-12v-dc-line-is-there-any-reference-information-on-this

器件型号:TIDA-00067

你好

我个人对 超过12V 的直流电力线通信(PLC)感兴趣(帆船通常使用12V 电池)。 您是否知道它是否可行? 您是否知道之前尝试过12V 电压?

提前感谢!

Caio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao、

    TIDA-00067使用过时的硬件和软件。  对于电力线通信、我建议您改为查看 TIDA-060001。  它提供可购买的硬件和开源软件。  它当前设置为在15V 输入下运行。  这些器件确实可在低至12V 的电压下运行、但尚未在电压电平下进行测试。  

    Christina