This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:未连接充电器时 CHG DET 上的 TIDA-01093电压?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/827024/tida-01093-tida-01093-voltage-at-chg-det-when-charger-is-not-connected

器件型号:TIDA-01093

大家好、

在 TIDA-01093中、考虑充电器未连接 PACK+和 PACK-。

如果我们按下开关 S1、那么 CHG DET 上的电压是多少?

等待最早的回复

谢谢、

此致、

Prathamesh Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    标题错误请更正。

    它是充电器未连接时 CHG DET 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、

    已尝试更正标题。

    按下 S1后、电池1上的电压将由热敏电阻 D17和 R57分压。  如果电池1电压为3V、热敏电阻在约3.3k 的温度下很热、则 CHG_ACTIVATE 将约为1.75V。

    CHG_ACTIVATE 通过 C29耦合到 CHG_DET、因此 CHG_DET 最初会被上拉到1.75V、因此4个二极管 D29、D37、D30、D34不应导通、但泄漏可能会随着时间的推移缓慢降低电压。  

    包括分析中的高电阻值以及其他热敏电阻值和电池电压将提供一系列电压。