This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:如何在 WEBENCH 中考虑 CTLE 效应?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826993/webench-tools-how-to-consider-ctle-effect-in-webench

主题中讨论的其他器件:DS110DF1610

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

如何在 WEBENCH 中考虑 CTLE 效应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zee、

    由于您未提供器件名称、我假设您提到的 CTLE 是指均衡器设置。

    我们以 DS110DF1610为例。 CTLE_SELECT 的值为0至63。 您可以为每个设置运行仿真、

    并比较它们的眼高和眼宽。

    此致、

    Alfred