This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:WEBENCH

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826971/webench-tools-webench-power-designer-webench

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS53312TPS54326

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

我想仿真 TPS53312RGTT、但在 webench 器件列表中找不到它。
如果有任何建议、我很期待

BRS

Chiayi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiayi:

    TPS53312与采用 QFN 封装的 TPS54326相同。 由于 TPS53312在 TI.com 上没有产品文件夹– 我们在 WEBENCH 中没有启用该文件夹。  

    WEBENCH 中启用了等效器件 TPS54326、您可以使用该器件在 WEBENCH 中创建设计和仿真。 请注意、由于封装不同、两个器件的热属性将不同、因此 TPS54326的 WEBENCH 中显示的温度计算可能不适用于 TPS53312。 但设计的其余部分应相似。

    此致

    Bhushan