This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:如何检查温度特性

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826042/tina-spice-tina-ti-how-to-check-temperature-characteristics

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

请告诉我如何使用 TINA-TI 检查0°C 和50°C 时的温度特性。
将分析参数的环境温度值设置为0或50是否足够?

在这种情况下、如果您执行瞬态分析、您可能会收到"找不到工作点"且出现错误的警报。

那么我该怎么办?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5994067:

    根据您尝试运行的仿真类型、有不同的方法来改变温度。 如果您尝试仿真温度范围内的失调电压漂移、那么 TINA-TI 的内置温度分析(分析>直流分析>温度分析)是最佳选择。 如果您尝试运行交流分析或瞬态分析、则使用环境温度参数(可在选项>设置分析参数中找到)更为合适。

    我不能就如何解决暂时的趋同问题提出任何具体建议,因为趋同是一个非常广泛的问题,可能有许多原因。 如果您可以共享 TINA-TI 仿真文件、我可能会就收敛问题的可能原因提供更多反馈。