This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10222:Gerber 数据和 BOM、原理图数据不同

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826486/pmp10222-gerber-data-and-bom-schematic-data-is-different

器件型号:PMP10222

各位专家、您好!

我的客户对 PMP10222感兴趣。

但 Gerber 数据与 BOM、原理图数据不同。

例如、光绘数据上没有 C102的打印页。 此外、他们说 Gerber 数据中没有 R101、C101。

可以查看详细信息吗?

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、

    感谢您指出这一点。 我们的一些项目确实发生了这种情况。 如果更改不大、则执行新布局可能毫无意义。 我们通常使用远离设计其余部分的引用标识符。 在本例中、它们处于100秒内。

    原理图上应注意需要将组件添加到电路板中。 我将告诉设计人员。

    Ryan