This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ78350-R1:BQ78350在读取 SafetyStatus (0x51)[块]区域中的寄存器时,请确保将78350切换到解封模式? 我发现、在密封模式下、如果必须在解封模式下读取该寄存器、则无法读取该寄存器。 我现在要切换

Guru**** 2615975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826115/webench-tools-bq78350-r1-bq78350-when-reading-the-registers-in-the-safetystatus-0x51-block-area-be-sure-to-switch-the-78350-to-unseal-mode-i-found-that-in-seal-mode-this-register-cannot-be-read-if-it-must-be-read-in-unseal-mo

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

BQ78350在读取 SafetyStatus (0x51)[块]区域中的寄存器时、请务必将78350切换到解封模式?  我发现、在密封模式下、如果必须在解封模式下读取该寄存器、则无法读取该寄存器。  我现在在解封模式和密封模式之间切换、但通常会发生以下情况:始终切换模式、BQ78350的 SMBus 总线崩溃或 BQ78350崩溃?  我想更改如果我处理此情况、我希望实时监控 SafetyStatus (0x51)的状态。 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够读取安全状态而不会拆开设备的密封。 这可能需要使用 MAC 子命令而不是直接命令。

    此致、

    Matt