This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10833:仿真在 LTSPICE 中不起作用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/867247/pmp10833-simulation-is-not-working-in-ltspice

器件型号:PMP10833

您好!

电路仿真不起作用。

我从 TI 网站下载了 UCC24C2未加密模型并使用过。

请查找随附的 schematice2e.ti.com/.../schematic_5F00_PMP10833.pdf

您能检查并回复吗?

谢谢、此致、

Ajmal T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajmal、

    作为 LTSPICE 最终用户许可协议的一部分、TI 无法提供 LTSPICE 支持。 在这种情况下、请联系 LTSPICE 获取支持。

    TI 确实提供 TINA Spice 仿真器供您免费下载、我们可以为该仿真器提供支持。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我在 TINA 中尝试仿真、得到"未找到工作点"错误。  

    您可以查看原理图吗?e2e.ti.com/.../0312.Buck.TSC 并告诉我问题。

    此致、

    Ajmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajmal、

    我建议您尝试在仿真选项设置中增加操作点计算的迭代次数。

    我认为、控制器在高侧浮动时 MOSFET 可能会导致仿真器出现一些问题。 过去、我曾将1000MR 电阻器与 MOSFET 或电感器并联、而这可能是导致直流工作点出现问题的原因。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajmal、

    我希望您在模拟方面同时取得了一些进展、因为我的上一篇帖子已有一个多星期没有得到回复、我将关闭该帖子。

    如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很抱歉耽误你的答复。 我在度假。

    不过、我的仿真仍然无法正常工作。 您是否在您的末端尝试仿真我的电路? 如果可以使用,请共享文件或建议所需的更改。

    此致、

    Ajmal T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajmal、

    我尝试了几次更改、但电路也不会收敛。

    我建议您使用简单的波形发生器替换控制器、并对功率级进行调试。 然后、我将添加控制器并逐步执行它。

    获取仿真工作可能需要很长时间才能将其构建在工作台上。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajmal、

    我希望你们取得了一些进展,因为我的帖子已有几天没有得到回复,我将关闭这个帖子。

    如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter