主题中讨论的其他器件: TIDA-00440
您好!
我们正在为 VTOL 开发800V 电池系统。 我们有兴趣测试您的 TIDA-00440和 TIDA-01513参考设计。 您是否有机会向我们提供每块电路板的样片、或者我们是否必须使用可用的文件资源进行制作?
此致、
特里斯坦-卡米奥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在为 VTOL 开发800V 电池系统。 我们有兴趣测试您的 TIDA-00440和 TIDA-01513参考设计。 您是否有机会向我们提供每块电路板的样片、或者我们是否必须使用可用的文件资源进行制作?
此致、
特里斯坦-卡米奥
您好、特里斯坦
未提供 TIDA-00440电路板样片。 我建议您 使用链接(http://www.ti.com/tool/TIDA-00440)上的光绘文件制作电路板
我将让相应的工程师对 TIDA-01513电路板的可用性发表意见。
谢谢你。
此致、
Sanjay R. Pithadia