This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5165-Q1:器件选择在输入低输出电流后失败

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/867324/webench-tools-lm5165-q1-device-selection-fails-after-entering-low-output-current

器件型号:LM5165-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、TI 团队、

我正在与 WEBENCHRegistered 电源设计 器进行艰难的合作。 如果我在 http://www.ti.com/product/LM5165-Q1/toolssoftware 上输入以下输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、

    感谢您的提问。 输入点似乎存在150mA 输出电流的问题、我们将对此进行研究。 但是、我有一个 LM5165-Q1设计共享链接、其中 Vin=10-48V、5V Vout 和0.15A Iout: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=D4F05E8B4A9E77EC 如果您想在其他输入端创建设计、您可以更改我与您共享的设计上的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod Vaze:

    感谢您的快速重放和共享链接。 我有我先前所说的同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、

    您是否能够打开共享设计链接?

    您的输入条件是什么? (VinMin、VinMax、Vout、Iout)以及您面临的是什么问题?

    您能否分享问题的屏幕截图以及重现问题的步骤?

    此致、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod、

    我能够打开共享设计链接。

    如果您访问器件 LM5165-Q1的网络侧并向下滚动以进入以下条件:

    在设计工具的左侧、它显示最小最大开关频率100-600kHz。 如果您仔细查看运行值、则可以计算出开关频率为787、45kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    由于负载电流较低、该器件在 PFM 模式下运行。 我们将研究频率为何超过600kHz 的最大限制。 我们将随时向您通报最新情况。

    谢谢、此致、
    Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我们已经解决了器件在 PFM 模式下运行时的频率问题。 这些更改将在2020年1月的最后一周在 TI.com 上提供。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harish、

    非常感谢您的聆听、解决问题以及对问题的良好支持!

    谢谢、此致

    Dominik