This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140处于自定义模式

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/868715/tlv320adc6140-in-custom-mode

主题中讨论的其他器件:TLV320ADC6140

我的设计使用 TLV320ADC6140、如何在自定义模式下获得2.4MHZ /4.8MHZ/4.096MHZ 频率等 PCMCLK。  感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否更详细地描述此要求? 是否要在主模式下操作器件? 如果是、主时钟频率是多少?所需的字时钟和位时钟频率是多少? 请提供这些详细信息、我们将返回我们的建议。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否仍需要此查询的帮助? 我将此标记为已关闭、但您可以回复此设置或启动新主题、以防您需要进一步的帮助。

    此致。