This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:隔离式栅极驱动器电源卡上的输出电压错误

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/866518/tida-01606-wrong-output-voltage-on-isolated-gate-driver-power-card

器件型号:TIDA-01606

您好!

我尝试使用 TIDA-01606下载页面中的栅极驱动器电源 CAD 文件作为参考设计、从15V 电源创建隔离式+20/-5。

根据 Altium 软件中的设计原理图、当向卡施加15V 电压时、隔离式输出电压应为+20/-5、但我得到的输出电压为+35/-5、远低于预期值。

根据 TIDA-01606手册的第33页、应将12v 作为不同于 Altium CAD 设计的来源应用于该卡。

我尝试将12v 作为驱动程序卡的源、但我在输出上得到+25/-5。

仅当输入电压设置为+10V 时、我才设法在次级侧获得+20/-5。

我不确定该设计有什么问题。

我使用的是 CAD 设计中提到的750343804变压器。 此外、变压器数据表显示、我应该从初级侧的+15获得次级侧的+20/-5、这与 Altium 设计文件兼容。

PWM 频率设置为500kHz。

请给我建议如何在栅极驱动器卡中正确获取+20/-5。

附件包含设计原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否在空载或安装栅极驱动器 IC 的情况下观察到这一点?

    此致、

    RAM