This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 ESD 数据

Guru**** 2662065 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/868059/need-esd-data

主题中讨论的其他器件:CD74HC238TPS65651

您好!

我需要以下2个器件的 ESD 数据(HBM、MM、CDM)。

TPS65651RTER 和 CD74HC238PWR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    我有以下 CD74HC238的数据:

    HBM:500V

    MM:200V

    CDM:250V (看起来只是在这个级别上测试、而不是更高)

    我会将此帖子转发给另一位团队成员、以帮助您处理 TPS 器件。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

     我找不到器件数据表以及我所工作的产品系列中的任何应用工程师、但找到了之前在 e2e 上回答了其他客户问题的器件专家。 我已将请求指派给专家;希望您在假期后能得到答复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh:

    以下是 TPS65651的数据:

    人体放电模式(HBM):2000V

    充电设备模型(CDM):500V

    此致、

    辽卡特