This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6812:参考设计查询

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP6812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/868667/pmp6812-reference-design-inquiry

器件型号:PMP6812

大家好、

我的客户指的是用于 PoE PD 设计的 PMP6812、他们有以下问题。

电路原理图中的 L2短接。 这样做有什么特殊目的吗?

2. Q2是仅保留还是需要保留? 如果不使用 Q2、对系统有何影响。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    PMP6812的设计人员现在正处于休假状态、因此我将尽力做出响应。

    1) 1)在设计中为 L2进行配置、以防需要对输出电压纹波进行额外滤波。 如果安装了 L2、则会有一个额外的 LC 滤波器级、从而减少输出电压纹波。

    2) 2) Q2可能包含在设计中、以提供另一个封装来测试不同的 MOSFET、从而优化设计。  

    此致、

    Pradeep