This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:过流保护与短路保护

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00366, TLC372, CD4044B, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/863907/tida-00366-overcurrent-vs-short-circuit-protection

器件型号:TIDA-00366
主题中讨论的其他器件: TLC372CD4044BTLV1701

尊敬的团队:

 在 TIDA-00366设计中、通过比较器电路实现过流保护。

此外、还提到通过电路集成了短路保护。 该设计(或)是否有关于短路保护的任何特定详细信息?它与过流保护相结合?

请支持。

此致、

Mohana Krishnan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohana Krishnan、

    感谢您提出问题。 短路保护也由过流保护电路(TLC372)实现-短路是过流的延伸、过载信号用于在发生短路时通过将使能引脚拉至低电平来禁用栅极驱动器。

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    是否可以在硬件本身锁存过载信号并使用来自 MCU 的信号释放锁存器?

    此致、

    Mohana Krishnan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohana Krishnan、

    无法在现有硬件中锁存过载信号-跳闸信号用于使用软件锁存过载信号。

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    从原理图中可以看出、现有的硬件锁存器中没有硬件锁存器。 我希望了解需要对硬件进行哪些更改才能实现这一目标。

    此外、还单独生成3个相位的正基准和负基准(U 相- R4、R11、R19;V 相- R25、R32、R40;W 相- R46、R53、R61)。 我们是否可以使用单个分压器生成基准并对所有三个分压器使用相同的基准? 为什么使用三个单独的分频器? 这种考虑是否有特殊原因?

    此致、

    Mohana Krishnan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohana Krishnan、

    过载信号可以使用诸如 CD4044B 的 S-R 锁存器进行锁存-过载将是 R 输入、而 MCU 的复位将是 S 输入。 锁存器输出将作为设计中3端子与门的输入。 这样、过载故障就会锁存、并可通过将 MCU 的 RESET 信号拉低来清除-请注意、MCU 的 RESET 信号需要为高电平才能锁存故障。  

    是的、您可以对所有三个相位使用单个分压器。 此设计中使用了三个分频器来简化布局和布线。

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    感谢您的意见。 每个比较器的输出端都有零欧姆的具体原因吗? 如果没有零欧姆电阻、我将无法对其进行仿真。

    这在实际电路中有什么用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohana Krishnan、

     零欧姆电阻器是占位电阻器、以防该位置需要非零电阻器。

    关于仿真、您能否提供有关仿真平台、电路等的更多信息?

    此致
    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找仿真 attached.e2e.ti.com/.../OCP.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohana Krishnan、

    我在 TLV1701输出端使用零欧姆电阻器和不使用零欧姆电阻器的情况下仿真了该文件、结果在这两种情况下都是相同的。 在没有零欧姆电阻器的情况下进行仿真时、您会面临什么问题?

    此致

    Siva