This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:PMP8740中的 D13、C64、C74、C75、C76和 R98电路的功能是什么

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/866775/pmp8740-what-is-the-function-of-the-circuit-consists-of-d13-c64-c74-c75-c76-and-r98-in-pmp8740

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: UCC28950

尊敬的 TI 专家:

有人能回答  

 PMP8740中包含 D13、C64、C74、C75、C76和 R98的电路的功能是什么? 在 R98下、它在原理图中被写为 TO-220-2 20W。 这是什么意思?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    这些器件用作次级侧的缓冲器、可钳制同步整流器上的尖峰。

    20W 表示电阻器中的功率量。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

      输出侧已经存在四个 RC 缓冲器(由 R125/C100、R126-C101、R127&C102、R128&C103组成)。 单独执行缓冲操作吗?

    是否确实需要这个额外的缓冲器?  

    R98上的20W 耗散是一个巨大的耗散、我们正在失去同步整流的优势。

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    RC 缓冲器 R125&C100等可阻尼有源组件上的振铃、而 D13 + C64...C76和 R98则形成所谓的钳位网络。

    如果没有该网络、存储在变压器(次级侧)漏电感中的能量将产生巨大的尖峰、从而可能损坏同步 FET。

    据我所记得、R98上的总功耗为~ 5W;20W 是指该电阻器的功耗能力、其封装为 TO220。

    请告诉我、这是否能解答您的问题。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您澄清我的疑问。  

    我使用二极管来校正我的输出电压60V/33A。

    我计划使用 UCC28950的同步整流器替换输出二极管。

    但目前、我的 RC 缓冲器电路的功耗仅为2W 至3W 左右。 大约5W

    如果我将输出二极管替换为同步整流器以获得60V/33A 输出、效率会有什么提高?

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    您的问题很棘手、因为在我的案例中、最大值是 输出电压为32V、因此同步整流具有很多优势。

    在60V 输出下、这一优势更小、但仍然显著。 我估计效率会提高约0.5%...0.7%。

    尽管效率的提高不是那么大、但您应该考虑到损耗会降低、因此热界面也会被简化或至少减少。

    请注意、我目前正在度假、明天我将飞往我的目的地、那里没有电子邮件访问权限。

    我将于12月29日返回德国、因此我将再次阅读电子邮件。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的宝贵意见。

    享受您的假期。

    此致

    Aneesh