This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30631:PMP30631、R5似乎对 Pdiss 的大小不足

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/867634/pmp30631-pmp30631-r5-appears-undersized-for-pdiss

器件型号:PMP30631

在 PMP30631 R5将电流从27V 稳压电源馈送到18V 稳压电源。 Pdiss =(27-18)^2/100 = 0.81W。 BOM 中的器件指定为0.25W。 我希望该电阻器的运行温度会非常高、但热感图像不会显示这一点。 原理图或 BOM 中是否有缺失或可能存在错误?

谢谢、

射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    VDD 的辅助电压由变压器匝数比设置、略小于14V。 每个 IC 上都有齐纳二极管、用于保护任何可能的瞬变。

    此致、

    Bob Sheehan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、谢谢、我看到、两个初级绕组的每个绕组都有80匝、因此匝数比为160:14。 辅助电源上的 Vpk 为~110V x 1.414 x (14/180)= 13.6V。 我使用的比率是80:14。

    谢谢、

    射线