This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01494:U7 (UCC24612)、ISO_12V 问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, TIDA-010015, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/866281/tida-01494-u7-ucc24612-iso_12v-question

器件型号:TIDA-01494
主题中讨论的其他器件:UCC24612TIDA-010015UCC256301

您好、先生、

http://www.ti.com/lit/ug/tidudf3/tidudf3.pdf 的 EVM 中

U7 (UCC24612)上有 ISO_12V、即外部输入电压、它能否通过线性稳压器从 EVM 输出24V 获得?

或者、它必须再添加一个 PWM IC 和变压器来提供此12V 电压

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以通过线性稳压器从 EVM 输出24V 获取。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    另一个问题是、由于 AUX_15V 是 U10的外部电路板/电源、我们需要内部电源并将待机功耗降低到尽可能低的水平、您能不能像 PFC 或 LLC 侧那样帮助提供 AUX 15V 电路?

    谢谢~

    此致、

    Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 LLC 控制器更改为具有 HV 启动功能的 UCC256301、并可以将 LLC 辅助绕组用于辅助电源。 您可以参阅 TIDA-010015。