This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53515:TPS53515

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/867422/webench-tools-tps53515-tps53515

器件型号:TPS53515

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!
您能否解释一下这个等式是如何从1 (左侧)变为3 (右侧)的。

输入= 12V
输出= 1.2V
Iout = 8A
纹波= 25%

IND (纹波)是否与 IND (峰值)相同?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长、

    第一个公式用于计算输出电感器值。  选择的纹波系数是最大负载电流的1/3。  左侧的 IINd (纹波)替换为 Iout (max)/3。  除以3项出现在分子中。

    第二个公式计算电流限值下的峰值电流、即 I (OUT)+ IInd (RIPPLE)/2、这是电流限值下的最大负载电流加上 p-p 电感器电流的一半。