This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH-POWER-DESIGNER:删除了一些不需要的 Webench 设计

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/865572/webench-tools-webench-power-designer-deleting-some-of-my-unwanted-webench-designs

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

虽然我删除了一些不需要的 Webench 设计、但重新登录后会弹出这些设计。 有人可以在这里帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    感谢您的提问。 调试此问题的一些问题:

    1.请确认您是否能够在再次登录后打开被删除的设计?

    2.  此外、删除后、您是否仍在"我的设计"下看到该设计?  

    3.最后、您是否使用 HTML 版本或经典闪存版本删除设计?

    此致、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    如果您仍面临相同的问题、请告知我们? 请分享上述查询的详细信息、以帮助我们解决问题。

    谢谢、此致、
    Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    我们没有收到您的回复。 我们将关闭此帖子。 请随时在这个 e2e 帖子上提问。

    谢谢、此致、
    Praveen