This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010038:用于功率调节的 TIDA-010038 CC/CV 补偿参考设计

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/862991/tida-010038-tida-010038-cc-cv-compensation-reference-design-for-power-regulation

器件型号:TIDA-010038
主题中讨论的其他器件:UCC256404UCC25640UCC28950

各位专家:  

我的客户需要 LLC 拓扑的功率调节器。

我使用的是 UCC256404 LLC 控制器。

目标 方尝试从0V 到150Vdc 使能获取输出、以实现 CC/CV 设计。

我想问  一下 TIDA-010038,该参考设计的输出范围有多宽?

我已经检查了 LLC 增益曲线、似乎 ZVS 区域增益不足以获得0V 输出。

我是否有机会通过与 TIDA-010038相同的补偿方式实现我的目标?

如果环路 补偿不起作用、

我有两种想法、请告诉我哪一种可能或不可能。

1.我看到 ZCS 区增益曲线低到足以达到我的监狱,不管效率低是不是很难进入 ZCS?

  甚至 UCC256404会阻止我离开 ZVS 区域吗?

我是否可以使用突发模式功能让输出脉冲像 PWM 输出一样工作

  并通过滤波器对其进行平滑处理以实现低输出电压?  

我知道 UCC256404不适用于 CC 设计、但请提供一些建议、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LLC 可以实现如此宽的增益范围。 如果输入电压为0至150V、我 认为 LLC 不是一个好选择。

    此设计可支持22~28V 的输出范围。 它是1.27倍。

    UCC25640具有 ZCS 保护。 它不会进入 ZCS 区域。

    4、即使使用突发模式、 输出电压仍然是稳定的直流电压、而不是 PWM 波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的专家

    我们不得不去 UCC28950的 PSFB

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。