This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060025:比较器至 TDC 电压

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/866988/tida-060025-comparator-to-tdc-voltage

器件型号:TIDA-060025
主题中讨论的其他器件:TDC7201

您好!

我注意到比较器输出为5V、它连接到 TDC7201上的 STOP 引脚。 根据 TDC7201、引脚上的最大电压为3.6V。 此设计中的比较器是否会损坏 TDC7201器件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sander、您好!

     很棒的地方! 正确、比较器输出端的5V 电压将超过 TDC7201上任何引脚的最大电压规格。 本参考设计的原理图应已更新。 R52应为50欧姆、而不是0欧姆、因为它当前显示在参考设计原理图中。 感谢您的告知、我们将尽快将原理图更新为正确的版本。

    谢谢、

    Sima