This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:为何在48V 侧感应2个电流

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01141, OPA376, INA240, OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/866820/tida-00951-why-2-current-senses-on-the-48v-side

器件型号:TIDA-00951
主题中讨论的其他器件:TIDA-01141OPA376INA240OPA2376

您好!

在48V 侧、使用分流器和 TIDA-01141 (使用 INA240)在隐藏侧测量电流、在具有相同值分流器和 OPA376的低侧测量电流。 为什么要感应2个电流? 我看不出电流会有什么不同。

此致、
Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrien

    在该设计中、两个电流感应电路都正常、它们是用于不同位置电流感应的演示。

    OPA2376具有相对较低的 VCM 范围('V-'-0.1V~'V+'+0.1V)、仅适用于低侧电流感应;

    但是、INA240的 VCM 最高可达80V、可同时使用高侧和低侧电流感应。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的回答!