This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28C43-EP:UCC28C43-EP

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/865996/webench-tools-ucc28c43-ep-ucc28c43-ep

器件型号:UCC28C43-EP
Thread 中讨论的其他器件:TL431

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

e2e.ti.com/.../Flyback-33V-2.6A-TI.TSCe2e.ti.com/.../WBDesign-33V-Flyback.pdfI提供适用于33V@2.6A 75V 至395V 直流输入和输出且具有光耦反馈 DCM 的 webench 设计

我已在 Tina TI (免费版和云版)复制了该设计

1.本设计不会在光耦按 webench 设计进行配置的情况下启动。 可能存在光耦合器模型问题、我不确定是否存在。

2.如果光耦上的 Vref 如 R8所示下降、则会启动

3.输出不通过光耦合器反馈进行调节。

在各种设计限制下、建议使用的光耦合器为 SFH-617A-2x009T

4.直接从输出1 (R4和 R5)反馈而不是光耦输出。 系统具有输出但不恒定。 这可能是因为补偿网络值与 非隔离式设计不匹配。

所附的 Web 工作台设计和 TINA 仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上帖子不会显示仿真文件 reattachinge2e.ti.com/.../7127.Flyback-33V-2.6A-TI.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    我们已将您的查询转发给相关团队。 我们会回来的。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    仿真文件中的输出电压在上升、当输出电压达到大约33.6V 时、TL431上的电压下降、但我看不到光耦合器晶体管侧的电流发生任何变化。

    您需要通过测量器件两侧的电流来检查光耦模型是否正确、以确保它们与 CTR 等于1时应执行的操作相匹配。

    我会简化电路固件、以确保基本电路正常工作。 我看到、到初级侧误差放大器的连接来自 TINA 电路中光耦合器的集电极侧、但它应该来自发射极侧、如 webench 原理图所示。

    此致

    Peter