This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TCI6638K2K:UCD9090A 和 UCD9244RGCT 配置文件

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, UCD9244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/864103/webench-tools-tci6638k2k-ucd9090a-and-ucd9244rgct-configuration-files

器件型号:TCI6638K2K
主题中讨论的其他器件:UCD9090AUCD9244

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

在尝试为所需稳压器生成 PWM 信号时、我们在最新的 UCD 器件90A 和9244G 配置文件上面临问题。

请提供 UCD90ARGZR 和 UCD9244RGCTEP 器件的最新 XML 配置文件。

此处使用的 TI Fusion Digital Power Designer 软件版本为7.1.23

原理图和参考原理图没有变化、因为设计中遵循了这些变化。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    到底有什么问题? 发生了哪些变化? 问题是来自 UCD9090A 还是 UCD9244G、还是是组合系统问题? 您是否有要共享的项目文件?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    问题主要在于 UCD9244G、 稳压器无法从 UCD9244G 获取 PWM 信号、这就是为什么这些稳压器没有输出电压的原因、因为在硬件方面、我已经检查了所有问题、任何分立式和 IC 都没有问题。 因此、我怀疑这些电源轨的配置、例如电压校准、标度、监视器和 CLA 组配置。

    在这里、我要附加项目文件和一些配置设置、我对您的 reference.e2e.ti.com/.../issue.zip 有疑问

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、  

    您能否在 pdf 文件中提供原理图?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    请查找 schematice2e.ti.com/.../BEL1212_5F00_SCH.pdf 的附件 pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、  

    Fusion 编程显示开/关配置设置为"仅控制且低电平有效"。 您能否检查 PMBus_CNTRL 是否拉低以开启电源轨?

    如果这不是原因、您能否转到 Fusion 状态选项卡并检查是否声明了任何故障?

    BTW、您遵循哪种参考设计?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的钱:

    Fusion 编程显示开/关配置设置为"仅控制且低电平有效"。 您能否检查 PMBus_CNTRL 是否拉低以开启电源轨?

    ANS: 正如我们先前提供的原理图供参考,是的,PMBus_CNTRL 信号通过1M 电阻器拉低至 GND,也通过1k 电阻器串行连接至 UCD90A。

    如果这不是原因、您能否转到 Fusion 状态选项卡并检查是否声明了任何故障?

    答案:随附的快照供参考、我们会观察 到由于工具菜单中的校准配置参数而导致的过流故障。

    在这里,请确认我们,CLA 系数配置是什么意思? 请提供电压、电流和温度的校准。

    在输出 UCD 9090和9244时,稳压器输出即将到来-没有问题-此测试已完成,用于确认 UCD 9244或稳压器的问题...

    您遵循哪种参考设计?

    我们遵循了 TI 网站上提供的 Keystone-II 参考设计

    附加的所有快照供您参考。  我们主要在校准级别(电压、电流和温度)e2e.ti.com/.../snapshot-images_5F00_issue.zip 上失败

    已附加工作文件、但此处 UCD9244器件版本不同、目前该器件已停产。 这是供您参考的。

    e2e.ti.com/.../Working_5F00_power_5F00_seq_5F00_files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    IOUT_CAL_GAIN 应该是47*(等效 DCR)、其中(等效 DCR)在原理图中为 R332/(R319+R332)* DCR。  

    IOUT_CAL_OFFSET 初始值可以设置为0A。  

    Iout 热系数为0.39%/c、即铜热系数。  

    VOUT_SCLAE_LOOP 应为 R2/(R1+R2)、其中 R1和 R2位于 UCD9244数据表的图10中。  在您的设计中、VOUT_SCLAE_LOOP 为 R166/(R165+R166)。