This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00056:支持气体的完整列表

Guru**** 2537750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/866232/tida-00056-complete-list-of-supported-gases

器件型号:TIDA-00056

您好!

是否有完整的可用气体列表? 本 文档中包含  一氧化碳、氧气、氨气、氟气、 硫化氢、 和"其他"。 客户询问是否包含乙烯气。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-00056支持任何2引线或3引线电化学气体传感器。  因此、如果客户能够找到能够检测到乙烯气的电化学气体传感器、则他们将能够使用此设计。