This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54302:ICThetaJA 的有效条件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/866252/webench-tools-tps54302-condition-of-icthetaja-effective

器件型号:TPS54302

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我想知道 ICThetaJA 在 WEBENCH 上的有效状态是什么。
我得到了 TPS54302仿真结果的报告、如下所示。 报告说、该值为60.0degC/W 我找不到有关如何使用铜面积、层数等计算该值的说明。 您能不能建议 WEBNECH 使用哪种 PCB?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto、

    该工具通常使用有效的 thetaja 值、该值密切代表该器件的 EVM 板、它通常是该 EVM 板设计和布局的强大功能。 我们使用了 EVM 板上的效率和结温测量结果、发现与数据非常匹配的有效 θ JA 约为60摄氏度/瓦 这就是为什么 etaJA 值比数据表值低的原因。

    谢谢、此致、
    Praveen