This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM25118:WebBench 导出仅因 Tina 而失败

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/865408/webench-tools-lm25118-webbench-exports-fails-with-tina-only

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件: LM5118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

导出(屏幕连接) WebBench 设计失败、仅当 Tina 被选为目标时。 所有其他工作。 是否可以使 WebBench Tina 导出正常工作? 谢谢!

噢、我制作了一个屏幕、但看不到"连接"按钮。 我将 WebBench 设置为5-15V IN、12V 2A OUT。 选择25118设计。 消息为"导出失败"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ Nyberg、

    感谢您报告此问题。 我们正在努力解决问题。 解决后、我们将通知您。

    谢谢、此致、
    Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ Nyberg、

    似乎 LM25118的仿真已禁用、并且仿真导出已启用、因此问题出在这里。 我也禁用了该器件的仿真导出。 这些更改应在2020年1月底之前反映在 TI.com 上。

    我接着检查了已启用的系列器件(LM5118)的仿真、该仿真仅与 LM25118的输入电压范围有所不同(E2E 博文以下供参考)。

    参考文章: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/266981

    您可以在输入条件下使用 LM5118的 TINA 导出。 我继续并导出了 TINA 文件(如下所示)。 希望这对您有所帮助。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/WBDesign7715_5F00_TINA_2D00_TI.zip   

    此致、

    Bhushan