This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01352:TIDA-01352:为相控阵64通道系统定制 TIDA-01352

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332, TIDA-01352, LM5030, TIDA-00181, LMZ34202, LMZ34002, LM3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/864501/tida-01352-tida-01352-customizing-the-tida-01352-for-phased-array-64-channels-system

器件型号:TIDA-01352
主题中讨论的其他器件:TX7332LM5030TIDA-00181LMZ34202LMZ34002LM3411

您好!  
我们的系统将具有64个通道、需要 TX7332。  
每个 TX7332需要5个电源轨、例如:  
1.8V 固定电源轨  

2.5.0V 固定电源轨

3.-5.0V 固定电源轨

4V 100V 固定电源轨

5.-100V 固定电源轨

我们打算在 V_input = 15V 的情况下为 TX7332设计电源板。


Q1:推挽式变压器 750343547的 V_INPUT = 24V (遵循数据表)。 如果我们使用 V_INPUT = 15、是否正常?  

Q2:  如何选择连接到 LM5030补偿(COMP)引脚的电阻器和电容器的值

Q3:我们能否配置 LM5030的 PWM 以更改输出?  


下图显示了输入:15V 和输出100V I had。 如果我们使用该原理图、有什么问题吗?  




提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个电压轨上的电流是多少? 是否要使用单独的 LM5030器件生成每个电源轨? 可使用 LM5030生成+/-100、但对于+/-5V 和1.8V、可使用任何降压转换器(TIDA-01352原理图中提供了示例)

    LM5030支持14V 至90V 的输入电压、因此15V 输入应为可以接受的(前提是它经过严格调节并且不会在14V 以下变化)。

    关于您的问题:

    1)推挽式变压器 750343547仅适用于 24V 输入(+/-5%)、这意味着它无法在输入电压= 15V 时有效使用。 我建议您为 您的应用设计一个新的变压器。 匝数比将根据输入电压变化。

    2) 2) COMP 引脚 组件的值取决于您是希望具有开环结构还是具有反馈的闭环结构。 原理图显示您使用的是开环拓扑。 这将不会有良好的输出调节。 预期的负载调节是多少?

    如果您想设计开环、我还建议您参考 TIDA-00181设计。

    3) 3)为了改变输出、通过改变 COMP 引脚上的电压来改变 PWM (请参阅 TIDA-01352的原理图)。(http://www.ti.com/lit/df/tidrrk3/tidrrk3.pdf)

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、  

    根据您的建议、我的设计将如下所示:  

    1.8V 固定电源:使用 LMZ34202和 TLV1171-1.8。

    2.5V 2A 固定电源:使用 LMZ34202  

    3.-5V 2A 固定电源: 使用 LMZ34002

    4.+/-100V  大约0.6A 固定电源:使用 LM5030生成

    5.选择 具有反馈的闭环。  
    enter image description here

    如上图所示、我将使用红色框中的电路进行反馈、并在进入 LM3411输入之前使用分压器降低 J2中的 VCC。
    但我仍然无法理解它是如何工作的? 如数据表 LM5030中的图8所 示:"比较器极性使得 COMP 引脚上的0V 将导致零占空比"。 在上图中、当 VCC > 0时、反馈电路的输出将使 COMP = 0、这意味着2个 MOSFET 的占空比将为零。   我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。 这意味着您需要使用"隔离式"反馈。

    对于您共享的原理图片段、应分析 LM5030的 COMP 引脚以及 LM3411内部电路和光耦合器。 在我们分析它之前、需要注意两个重要事项:

    (1) LM3411是 一款内部阈值设置为1.23V 的精密并联稳压器(请参阅 LM3411数据表中的第1页)。

    (2) LM5030的数据表显示 COMP 引脚上的0V 将导致零占空比。

    分析:

    假设 LM5030电路的输出比设定的输出值要小 - LM3411的内部晶体管的导通电流将更少、光耦合器将允许 COMP 引脚(LM5030的) 从而打开占空比、以增加 MOSFET 驱动信号并增加输出电压。

    如果 LM5030的输出大于设定值、LM3411将始终尝试更多地驱动其内部晶体管 、而光耦合将尝试将 COMP 引脚拉至零。 这意味着占空比将接近、LM5030的输出将开始降低。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia