This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00281:MOSFET 选择

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00281, CSD19535KTT, CSD19536KTT, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/864043/tida-00281-mosfet-selection

器件型号:TIDA-00281
主题中讨论的其他器件: CSD19535KTTCSD19536KTTLM5060-Q1

您好!

     感谢您发布 TIDA-00281。 它写得很好,内容丰富。

     我对 MOSFET 部分有疑问。 为48V 应用选择的用于控制 BLDC 电机的 MOSFET 是 CSD19535KTT。 我担心它是否适合设计的30A 持续电流。 CSD19535KTT 数据表显示、R_DS (on)=在25°C 时为3.4 m Ω、在175°C 时为7 m Ω 以上。因此、 最坏的导通损耗情况可能高达 P_COND = I^2 * R_DS (on)= 30^2 * 0.007 = 6.3W。假设典型的汽车应用环境温度为100°C、则结至环境的热阻=(175 - 100)/ (30 x 30 x 0.007)= 12 C/W、远低于数据表中指定的热阻。 您能否告诉我们如何选择 MOSFET?

     此外、TIDA-00281设计参考(第3页23~ 24页)指出、需要两个具有48V 反极性保护的 CSD19536KTT 来降低功耗、进而降低温升。 那么、问题是为什么 CSD19536KTT 不能单独使用、但可以使用类似的 CSD19535KTT 以相同的30A 电流控制 BLDC?

    谢谢、期待收到您的回复、

    John

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    我尝试联系参考设计的作者。 只需简单检查一下设计、以下是一些想法:

    • 30A 是最大输入直流电流。 每相功率为 IIN/sqrt (3)= 17.32A
    • 电机驱动的额定功率为1kW、这大约是21A 的输入电流、效率为100%。

    关于问题的第二部分:

    - Q2和 Q10会看到较高的直流电流、而不是相电流。  

    注意:如果您根据 VDA320设计48V 应用、则 LM5060-Q1没有足够的输入电压范围。 您可以改为考虑 LM5050-Q1。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

         感谢您的回答。 这对您有很大帮助。

         此致、

         John