This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060025:LIDAR 放大器设计后续问题-功率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7201, TLV3501, TIDA-060025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/863210/tida-060025-lidar-amplifier-design-followup-question-power

器件型号:TIDA-060025
主题中讨论的其他器件:TDC7201TLV3501

(这是我在"激光雷达放大器设计"下发布的问题的后续解答)

我的团队正在使用该参考设计设计设计激光雷达、同时使用我们自己的激光二极管和发射光学器件以及检测器/跨阻放大器组合。  

我们建议的设置: Thorlabs PDA100A2探测器->TLV3501比较器->TDC7201评估板(连接到 MSP430 Launchpad)

我们计划为比较器制作一个小型定制 PCB、该 PCB 具有与检测器和评估板的 SMA 连接、但需要找出为其供电的最佳方法(电源电压以及25mV 的基准电压)。  从7201评估板(或 launchpad?)上是否有一种直接的方法来实现此目的? 或者我们需要另一个外部电压电源吗?  

再次感谢!

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

      我强烈建议下载位于 TIDA-060025页面中间位置的设计文件、并使用这些文件对 PCB 进行必要的修改、以适合您的应用。 或者、如果需要进行大量修改、由于排除了某些器件、您可以尝试参考设计文件。 我的目的是让公众知道可以使用的信息。 在该参考设计中、USB 电源用于 MSP430 LaunchPad 和 TDC7201。 此参考设计的其余电路板由 5V 壁式可插拔电源供电。 此设置也可用于您的应用。 在您的案例中、电路板的其余部分将只是比较器;因为 Thorlabs 检测器似乎有其自己的外部电源要求。 根据您的应用的机械设置方式、您可以通过迹线将 PCB 板上的测试点连接到电源。 如果上述内容过于含糊,请告诉我是否需要进一步澄清。  

    谢谢!

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    对此进行了任何更新?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仍在进行设计、但可能会使用设计文件使用定制 PCB。  谢谢。


    Sara