This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10812:13W-5V@2.6A 参考设计

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5088, PMP10812, TPS2378, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/865463/pmp10812-13w-5v-2-6a-reference-design

器件型号:PMP10812
主题中讨论的其他器件:LM5088TPS2378LM5145

尊敬的先生。

我们是否有以下链接、但需要更改为13W-5V@2.6A 的参考设计? 温度为105度。 感谢帮助~

http://www.ti.com/tool/PMP10812?keyMatch=PMP10812&tisearch=Search-EN-everything&usecase=part-number

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ、

    PMP10812中使用的 DC/DC 转换器的额定电流为1A。  对于5V/2.6A、我建议使用 LM5145同步降压控制器。  我目前没有5V/2.6A 的参考设计、但您可以从该器件的网页链接到 WEBENCH 电源设计器。  您可以提供输入和输出参数、WEBENCH 将计算包含原理图和 BOM 的设计。  请注意、PoE 输入的最大电压为57Vdc、但可以看到高达95V 的瞬态电压。  LM5145的额定电压为75Vdc、瞬态电压高达105V、因此非常适合 PoE 应用。  PoE 前端(RJ45、电桥、TPS2378)将保持不变。  LM5088也是一个选项。  它使用二极管整流器、而不是 同步整流器、 因此效率将低于 LM5145。

    谢谢、

    David