This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:输入类型

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/865361/pmp8740-input-type

器件型号:PMP8740

您好!

参数部分的 PMP8740.4 (输出电压4) 显示输入为直流。  
我正在检查 用户指南/测试报告、它似乎只需要交流电源。

您可以帮助确认吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    PMP8740是一款适用于叉车的2kW 离线充电器;输入为通用离线、因此85VAC 至264VAC;
    PFC CCM 升压转换器从上部交流输入产生大约390Vdc 的中间电压;
    相移全桥 PSFB 将此中间电压转换为典型值27.6Vdc;
    由于各种化学物质和电池条件、该电压可能在22Vdc 至29Vdc 之间变化。

    辅助反激式为初级侧提供12V 电压 、为次级侧提供12V 电压;
    该反激式器件通过交流峰值检测工作、即120Vdc 至370Vdc。
    在该反激式转换器中、另一个反激式转换器产生+/-5V 电压、而在+5V 电压范围内、 微型 LDO 产生+3.45V 电压
    提供 uProc 等 这基本上是总电源树。

    通过 uProc 控制支持 CC/CV 充电和控制/监控。
    可以并联几个充电器以增加输出功率;
    充电器之间的内部通信通过 CAN 总线接口工作

    此处提供了完整的设计评论:
    www.ti.com/.../slup348.pdf

    此致、Bernd