This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS560430:了解使用 TPS560430进行 WEBENCH 设计的效率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/862669/webench-tools-tps560430-understanding-efficiency-of-webench-design-with-tps560430

器件型号:TPS560430

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

使用 TPS560430创建了 WEBENCH 设计。 具有以下规格:

输入电压:16.2V 至19.8V

-输出电压:3.3V

输出电流:0.5A

我的效率为81.3%、但根据数据表(第7页、图1)、我的效率应接近85%。 您能帮我解释一下为什么会出现这种情况吗?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、您好!

    感谢您的联系。 Webench 使用复杂算法来估算效率和其他运行值。 我们尽力与具有相同物料清单(BOM)的基准数据匹配。

    在这种情况下、数据表和 Webench 中使用的 BOM 可能有所不同。 当 Webench 尝试提供最佳解决方案(考虑成本/效率/占用空间)时,通常会出现这种情况。 如果我们从 Webench 上具有较低 DCR 的替代器件中选择不同的电感器、您将发现效率有了小幅提升。  

    此致、

    Bhushan