This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/SN65DP159:使用 HDMI 连接器和电缆进行 SN65DP159仿真

Guru**** 2537850 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/862626/webench-tools-sn65dp159-sn65dp159-simulation-with-hdmi-connector-and-cable

器件型号:SN65DP159

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在尝试对 SN65DP159进行 SI 分析。 在 Webench 工具上、我无法添加连接器型号或 HDMI 电缆。

我使用不同的工具进行 SN65DP159分析 。 我有 HDMI 连接器型号、但找不到 HDMI 电缆型号。

您是否有用于仿真的 HDMI 电缆模型或 s 参数模型?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有 HDMI 电缆模型、请联系电缆供应商或物理测量电缆的 s 参数。

    谢谢

    David