This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMX2594:设置外部 VCXO 数据

Guru**** 2560840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/861979/webench-tools-lmx2594-setting-external-vcxo-data

器件型号:LMX2594

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我喜欢在 PLL SIM 软件中设置外部 VCXO 相位噪声数据。  附加的文件。  

这是为 VCXO 设置外部相位噪声数据的正确格式吗?e2e.ti.com/.../vx501.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxplus:

    我们不需要"Hz"。

    10.       -76.
    100      -112
    1000-138.     
    10000   -153
    100000  -161
    1000000 -166