Other Parts Discussed in Thread: LM34936
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM34936工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
当我在 Webench 中发现某些问题时、有人建议我发布我的问题。
我正在寻找输入最小为2.5V、最大为2.5V 的降压升压 IC 5.5V
所需输出4V 和电流最低、输入电源由电池3.7V 提供。
尝试了一些 TPS638和 TPS630系列 IC、但无法在 Webench 中进行设计、也尝试 了 LM34936、但在设置偏置电压低于8V 时出错。
请根据这些规格推荐合适的器件